This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:与 DP83TD510E 配合使用时的 DP83822配置(介质转换模式)

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007465/dp83822i-dp83822-configuration-when-using-with-dp83td510e-media-conversion-mode

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:DP83TD510E

您好!

 

当 DP83TD510E 介质转换模式与 DP83822搭配使用时、DP83822中的所有必要配置是否都可以通过设置完成?

我是说在本例中、DP83822配置需要外部 MCU 吗?

 

此致。

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、  

    您应该能够在不需要主机的情况下进行所需的自举连接。

    如果您需要读取寄存器、则需要连接主机。

    此致、

    Sreenivasa