This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416:加电序列

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6416A, TCA6416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006970/tca6416-power-up-sequence

器件型号:TCA6416

是否允许独立地为 VCCI 和 VCCP 上电 - 或者是否需要观察上电顺序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    我已通知专家进行进一步评论、但我认为此器件上没有任何电源定序要求。 我还想让您知道 TCA6416A 器件是 TCA6416的更新版本。  

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    它们可以独立供电、但最好在 VCCP 之前为 VCCI 供电。 在某些情况下、在 VCCI 之前 VCCP 上电的斜升率可能会在极端情况下导致问题。 (缓慢斜坡速率可能会导致问题。)

    -Bobby