This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS31:AM26LS31和 AM26LS31I 之间的差异

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007343/am26ls31-differences-between-am26ls31-and-am26ls31i

器件型号:AM26LS31

大家好、

您能告诉我 AM26LS31和 AM26LS31I 之间有何规格差异吗?
I 版本支持更宽的温度范围、但数据表中没有有关该版本的说明。


此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有这些器件的通用器件型号为"AM26LS31"。

    后缀"C"、"i"和"M"表示温度范围;这在"建议运行条件"表中指定。 所有可订购器件型号都具有以下后缀之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、

    克莱明是正确的、如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、克莱明-圣、埃里克-圣、

    感谢您对此做出及时响应。

    我正在了解温度范围...  对于后缀存在此类差异的产品、在某些情况下、数据表中会单独指定规格、如下所示。 但我找不到"I"版本规范。 我应该将"I"版本称为开关参数、哪一个? 我能理解其他规格是相同的吗?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、

    如果数据表中未列出特定后缀型号、则该规格适用于所有型号。 例如  、第6.6节中列出的时序参数适用于所有不包含"M"后缀的器件型号。  

    请告诉我、这是否清楚、如果您还有其他问题。  

    此致、
    Eric Schott