This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:出现错误时停止 TX 传输请求

Guru**** 2929020 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006909/tcan4550-stop-tx-transmission-request-when-errors-arise

器件型号:TCAN4550
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2476

您好!  

我使用 2个具有2个 MSP430FR2476的 boostxl-tcanfd-lin EVM 和 TI.com 上提供的固件演示来通过 CAN 进行通信、 我在其中使用发送 简单消息  

- TCAN4x5x_MCAN_WriteTXBuffer (1、标头、数据);  

- TCAN4x5x_MCAN_TransmitBufferContents (1);

它工作正常。

但是、如果出现任何错误(比如说我收到超时错误)、我 想 停止 TX 传输请求。 是否有 API? 我应该手动清除缓冲区吗? 您会推荐什么?  

此致、

Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoffrey、

    当收到错误时、nINT 引脚应将其置为低电平、并且这可用于驱动 MCU 上的中断以停止功能、直到中断或错误条件被清除。

     固件演示应包含一些中断处理、是否实现了任何中断处理?

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    感谢您的积极主动。

    我知道这一点、但是在触发此类中断时是否可以取消所有挂起的消息请求? 可能是通过清除 TX 缓冲器来实现的?  

    此致、

    Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoffrey、

    通过写入 缓冲器消除请求中的相应位(TXBCR 地址='h10D4)、可以取消缓冲器传输。 在演示代码中、此命令没有指定函数、但它看起来与 TCAN4x5x_MCAN_TransmitBufferContents()函数非常相似。 可以复制、重命名此函 数并将其设置为写入 REG_MCAN_TXBCR 寄存器地址、以取消当前设置为发送的缓冲区的传输。  

    请告诉我这是您想要的。  

    此致、
    Eric Schott