This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65176B:关于 Vcc 和 GND 之间的电容器

Guru**** 2850660 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006699/sn65176b-about-capacitor-between-vcc-and-gnd

器件型号:SN65176B

您好、E2E、

请告诉我 Vcc 和 GND 之间的电容器。
在数据表中、该电容器为1.5uF。 但是、数据表并未说明原因。
我们的客户在 Vcc 和 GND 之间使用0.1uF 电容、因此 R 输出在运行期间出现抖动。
它们将电容器的值从0.1uF 更改为1.5uF、已解决。

为什么电容值应为1.5uF?
有没有提到这一点的文档?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY、

    当您在运行期间说 R 输出反弹时、您是指有振铃、还是信号电压下降、然后又回来? 通常、VCC 上的电容器将有助于在电流突然变化时保持电源电压稳定、就像在该器件上驱动通信时会发生的情况一样。  

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erick、

    信号电压下降。

    0.1uF 陶瓷电容通常用于普通双极处理 IC 的 Vcc。
    根据该惯例、客户使用的电容为0.1uF。
    SN65176B 数据表中没有 Vcc 电容的详细说明、也没有相应的"推荐值"。
    不过、布局图中显示的是1.5uF。
    我想知道如何确定 Vcc 电容的值。

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY、

    好的问题、即使对于我们较新的 RS422和 RS485收发器、我们也建议仅使用0.1uF 至0.22uF 的电容。 由于这是一款较旧的器件、我需要深入了解其历史、以了解前一个团队为何推荐1.5 uF。 我将在星期一之前回来。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ACGUY、

    当我研究这一点时、该器件本身没有任何错误、因此需要更大的电容。 建议使用更高电容的原因是、在40mA 至70mA 的传输电流时、电流消耗相当大。 大容量电容允许电压保持高电平、即使在传输高位和低位时电流负载突然增大也是如此。 根据仿真结果、建议使用1.5uF 电容、最小电容值应涵盖为该器件供电的大多数电源。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Eric Hackett