This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:一次仅4路输出?

Guru**** 2927130 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A, PCF8574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006397/tca6408a-only-4-outputs-at-once

器件型号:TCA6408A
主题中讨论的其他器件: PCF8574

我正在评估 TCA6408A。

程序将 TCA6408A 复位、配置输出、然后从0x00写入0xFF。

输出通过10k 电阻器下拉。 逻辑分析仪记录 I2C 信号和输出电平。

  • 它仅在选择4个输出时工作:前4个输出、后4个输出或混合4个输出。

  • 选择四个以上时、没有输出响应。

我在数据表中找不到关于输出限制的任何注意事项。

如何将所有8个端口用作输出?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二个 TCA6408A 也有同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rei、

    您是否有可以提供的原理图?

    我们是否还可以在将引脚设置为输出后验证 Vcc/reset 是否稳定?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找随附的原理图。 输出通过10k 电阻器下拉。

    逻辑分析仪记录 SDA、SCL、/RST 和 P0..P7。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我切换到 PCF8574、8个输出按预期工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rel、

    感谢您的更新、如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett