This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9535:PCA9535和 TCA9535之间有何差异?

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535, PCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007387/pca9535-what-difference-between-pca9535-and-tca9535

器件型号:PCA9535
主题中讨论的其他器件:TCA9535

大家好、

这两种器件之间有何差异?

可以相互替换吗? 如果是协同布局、是否进行了电路修改?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    TCA9535是一个更新版本、是在相对于 PCA9535的更新过程中设计的。 TCA9535还支持低至1.65V 的电压、其中 PCA9535仅支持低至2.3V 的电压。

    此致、

    Eric Hackett