This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:用于时间敏感型网络(TSN)的 PHY

Guru**** 2454810 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007317/dp83867e-phy-for-time-sensitive-networking-tsn

器件型号:DP83867E
主题中讨论的其他部件:DP83869HMDP83869

大家好、

您能否为 TI PHY 推荐可用于 TSN 的器件? 客户发现以下2个器件。 TI 是否有其他建议? 如果是、您能给我一些评论吗?包括这两个器件在内的这些器件之间有何区别?

DP83869HM

DP83867E

RGMII

符合 TSN 标准

TJ、最大值:125C

最低工作温度:-40°C

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Takeshi Sasaki-San、  

    这两个器件是符合10/100/1000 TSN 标准的器件、适用于工业应用。

    DP83869支持铜缆或光纤+自举介质转换。

    DP83867是一 款仅采用铜接口的器件。

    此致、

    Sreenivasa