This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:RGMII 与 SGMII 以及器件 P2P 互操作性

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS, DP83867IR, DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007250/dp83867cr-rgmii-vs-sgmii-and-device-p2p-interoperability

器件型号:DP83867CR
主题中讨论的其他器件:DP83867ISDP83867IR

根据设置/寄存器设置、DP83867IS (RGZ-48)可以是 SGMII 或 RGMII。
因此、如果器件配置为 RGMII 模式、 您是否能够将其替换为 DP83867IR (RGZ-48)?

引脚布局看起来完全相同(对于 RGMII 用例)、"IR"器件的寄存器设置仅为所有与 SGMII 相关的 bits...it "保留"、看起来与 P2P 完全兼容...

您能为我确认以下内容吗?

外部引脚分配:

1) 1) DP83867IS (CS)和 DP83867IR (CR)是否物理上引脚兼容(如果两者都用于 RGMII 接口)? (外部连接将相同)

内部设置/自举配置

2) 2)所有与 SGMII 相关的 DP83867IS 寄存器设置似乎都是 DP83867IR 中的"保留"位。
但是、我注意到 一些寄存器、例如 RGMIICTL2、稍有不同(DP83867IS 还有一些其他选项)

在对软件进行极少修改的情况下、是否仍然可以进行 硬件 P2P 设置、并且根据使用的寄存器设置、也可以进行 软件 P2P 配置?

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!  

    感谢您的查询。  

    如果有助于检查客户是否使用 IS 器件配置 RGMII 控制寄存器2 (RGMIICTL2)。  

    如果 DP83867IS (CS)和 DP83867IR (CR)两者都用于 RGMII 接口、则两者的物理兼容性是否为 P2P?

    您是指功能兼容性吗?

    当您努力获得这些答案时、我希望在接下来的2-3天内为您提供更多信息。

    此致、

    Sreenivasa

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    [1]
    RGMIICTL2是否是唯一一个在...上"有助于检查"的寄存器? (对其他寄存器地址不熟悉、不知道)

    [2]
    是、功能兼容(在 RGMII 应用中)(在 RGMII 模式下保留 DP83867IS 的原理图、并在 RGMII 模式下使用 DP83867CR)

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!  

    感谢您的回复。  

    IR 48引脚版本可直接替换为 IS、但他们需要将其 MAC 接口连接从 SGMII 更改为 RGMII (如果客户使用寄存器启用 MAC 接口-参考寄存器 PHY 控制寄存器(PHYCR)、地址0x0010、则需要这样做)。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    非常感谢! 快速跟进:

    我们实际上希望将 DP83867IS 替换为 DP83867CR
    "I"到"C"的差异只是工作温度、而"C"版本没有列出一些最大/最小规格、对吧?

    因此、DP83867CR (RGZ)是 DP83867IS (RGZ)的直接替代产品、
    只要 DP8386742的寄存器设置/设置配置适用于 RGMII MAC 接口、对吧?

    除了 RGMIICTL2之外、没有其他寄存器设置需要我们自己关注?

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    没错。

    随着工作温度的变化、如果客户对温度范围内的运行/性能有疑问、则需要对此进行测试。

    此致、

    Sreenivasa