This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16EV5110A:在 DS16EV5110A 和 SNx5DP149之间进行选择

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DS16EV5110A, SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006851/ds16ev5110a-selection-between-ds16ev5110a-and-snx5dp149

器件型号:DS16EV5110A
主题中讨论的其他器件: SN65DP159

您好!

我们将 DS16EV5110A DVI 转接驱动器芯片用于与 FPGA HSSI 收发器块连接的输入和输出 DVI 流。 FPGA 收发器以1V 电压运行、因此不支持 TMDS 电压信令。 因此、我们在接收电路上添加了外部上拉电阻、并将其直接交流耦合到 FPGA 中–DS16EV5110A 可提供0.8-1.2Vp-p 的摆幅电压

 

但是、在由 FPGA 驱动的输出电路上、我们需要重建 TMDS 标准、因为连接是交流耦合(1Vp-p 输出)。 问题是 DS16EV5110A 是否可以使用片上终端来重建 TMDS 电压、或者我们是否需要使用能够接受交流耦合电压并生成 TMDS 电压的 HDMI/DVI 转接驱动器?

 

我们之前已经识别过 SNx5DP149 HDMI 重定时器(能够从交流耦合重建 TMDS)、但我想在 DVI 电路之间使用一个通用的 DVI 转接驱动器、因此我选择了 DS16EV5110A。

此致、