This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS31:AM26LS31CDBR–关于建议的焊盘图案

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006147/am26ls31-am26ls31cdbr-about-recommended-land-pattern

器件型号:AM26LS31

大家好、

 

我们想知道 AM26LS31CDBR 的推荐焊盘图案。

您能告诉我们这些信息吗(应用手册等)?

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    可在器件数据表末尾找到可用封装的机械和焊盘图案数据。 您是否需要此处未包含的一些额外信息? 如果是、请具体说明所需的尺寸。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

     

    我们可以找到 SOIC 封装(D)的焊盘图案数据。

    但是、我们需要 SSOP 封装(DB)的焊盘图案数据、因此需要 AM26LS31CDBR。

    您能告诉我们 SSOP 封装的焊盘图案数据吗?

     

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    以下 是一份应用报告 、其中推荐了不同 TI 封装类型的焊盘图案。 它是否包含您需要的信息?

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

     

    感谢您提供信息。

    我知道 AM26LS31CDBR 是 SSOP TypeⅡ 的16引脚

    我的理解是否正确?

     

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隐藏、

    在数据表中 、DB 封装的机械制图是 SSOP。 显示了一个28引脚示例、但16引脚 SSOP 封装的尺寸显示在同一文档的表格中。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

     

    感谢您提供信息。

    我知道数据表中有 DB 封装的机械制图。

    但是、不建议采用焊盘图案。

     

    因此、我想知道 SSOP 封装(DB)的焊盘图案数据、也就是 AM26LS31CDBR。

     

    我猜 AM26LS31CDBR 是 SSOP TypeⅡ 的16引脚

    因此,建议的焊盘图案为“X 焊盘宽度(mm)=0.451”。

    我的理解是否正确?

    如果没有、您能否告诉我们正确的信息?

     

     

    非常感谢您的验证。

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hide-san、

    正确、应用报告 Eric Schott Linked 中针对16引脚 SSOP 封装的焊盘图案建议是应该参考的。 引脚间距和宽度不会根据引脚数变化。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    感谢您提供信息。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    隐藏