This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:无法使 TPS65988DH 使用87仿真模式为电话充电

Guru**** 2594290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007163/tps65988-cannot-get-tps65988dh-to-charge-phone-using-87-emulation-mode

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件:TPS65987DTPS65987EVMTPS65987

我有一个配置为 UFP 的 TPS65987D EVM、具有角色交换功能、可同时进行充电。 这对我来说很好。 请参阅随附的项目 file.e2e.ti.com/.../TPS65987EVM.pjt

但是、现在很难获取此器件、因此我切换到了要在87仿真模式下使用的 TPS65988DH。 我创建了一个新的项目文件、尽可能复制了 TPS65987项目中的设置。 我打开了87仿真模式。 我还按照 TPS65988 EVM 用户指南安排了跳线。 (参见附图)。

我还在附加我的 TPS65988DH 项目文件。 实质上、当我将手机插入端口 A 时、我看到 VBUS 上没有电压(P5V 测试点测量值为5.0V)、似乎没有协商、器件也没有充电。 我缺少什么/我错误配置了什么? 谢谢!

e2e.ti.com/.../87_5F00_TPS65988DH.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jordan、

    根据您的 TPS765987配置、UFP 通常仅充当灌电流角色。 我刚刚测试了您的两个配置文件、如果端口配置是 UFP、我看不到两者的协议。

    可以将其设置为 DRP/DFP、并允许在配置中进行相应的角色交换、以便可以实现您的终端端口角色。

    此致、
    Kedar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是、借助我的 TPS65987EVM、具有电源角色交换功能的 UFP 可以正常工作。 我可以确认、将 DRP 与角色交换配合使用可与 TPS65988 EVM 配合使用。 奇怪的是、我认为 TPS65988上的配置或87仿真必须存在一些差异。 无论如何,这确实解决了我的问题,谢谢。