This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:双绞线接口(TPI)网络电路

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826I, TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1005687/dp83826i-twisted-pair-interface-tpi-network-circuit

器件型号:DP83826I
主题中讨论的其他器件: TLK110

您好!

这是小燕,FAE NCG。 我最近正在学习我们的 PHY 产品系列。

当我阅读 DP83826i 的数据表时、我注意到有一 个推荐的 TPI 网络电路、其中每个节点的发送器和接收器通过1:1变压器与网络电缆进行直流隔离。 我想知道该变压器是否仅用于提供隔离? 如果是这种情况、为什么光耦合器或数字隔离器等其他隔离方法无法正常工作?

此外、我注意到 有一个应用手册 SLLA327、称为 TLK110以太网 PHY 无变压器运行。 在本注释 中、它描述了使用电容器的无转柳汞操作。 根据我的理解、电容器可以通过某种方式滤除一些噪声、但无法提供电隔离、对吧? 您能帮助您建议主要应用是什么吗?

此外、我知道对于高速数据通信应用、发送器和接收器之间不会有任何部件中断串行器/解串器线路。 那么、我想知道所有配置是否会因通信速度而异? 谢谢。

此致、

小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    我 正在研究您的帖子、我将在明天的业务结束前跟进。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    由于电隔离不是 IEEE 对100BASE-TX 以太网的要求、因此在变压器上使用电容器是一项成本决定。 如果优先考虑电隔离和更好的信号完整性、则建议使用变压器 TPI 电路。 此决策通常由客户在决定其设计的折衷时作出。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您的回复! 后续问题、根据我的理解、客户不使用光耦合器或我们的数字隔离器进行隔离、因为这些器件的数据速率有限、这是正确的吗?

    小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    我将研究您的问题、并希望在周一(6/7)的工作结束前再次与您联系。

    此致、

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    两种最常见的信号隔离方法是磁性元件或电容器。 对于光学隔离、我们拥有符合 100BASE-FX  标准的 DP83822。  

    我认为、具体隔离器的决策取决于设计中所需的隔离类型。 我希望这会有所帮助、如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。