This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:查找适合 TCA9617A (1MHz)的电平转换器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A, PCA9306, TCA9406, TCA9416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1005774/tca9617a-finding-a-level-shifter-which-fits-to-tca9617a-1mhz

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件: PCA9306TCA9406TCA9416

您好、

我有一个在超高速 Plus (1MHz)下运行的 I2C 设计。 在某个时候、它有一个 TCA9617A。

B 侧(3.3V)连接到另一个 PCB 的10英寸电缆。 此时、我有一条以1MHz 1.8V 运行的 I2C 总线。

您是否知道任何能够满足连接两个总线要求的缓冲器/电平转换器? 以1MHz 运行的 I2C 缓冲器非常罕见。 它们由 B 侧和静态电压偏移组成。 因此 B 侧不能被连接到另一个 B 侧。 但所有 B 侧都始于2.2V 的电压... 因此、我无法在1.8V 侧使用 B 侧。

我也想使用电平转换开关(如 PCA9306)、但这些信号也与 B 侧不兼容。


                                     3.3V
      侧面                                     3.3V                1.8V
      ┌────────────μ A ┐              ┌────────────μ A ┐μ A
      │ TCA9617A              ├─────Ω ┤μ A            ????   │μ A
      │ 1MHz                        │              │                      1MHz   │
      └────────────μ A ┘              └────────────μ A ┘μ A

非常感谢 您的支持!

Nicolai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolai、

    A 侧的电压值是多少? 您不能仅使用 TCA9617A 作为电平转换器、而需要另一个电平转换器、有没有原因?

    这是 我们可以在1MHz 下运行的 I2C 电平转换器和缓冲器的列表。 另一种选择是 TCA9406。 但是、正如您所说的、B 侧可能会存在无法在1.8V 电压下运行的问题、并且您无法将两个静态偏移电压侧连接在一起。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    非常感谢您的快速响应!

    TCA9617A 的 A 侧上的电压可能在< 2.3V 的电平之间变化。 此外、TCA9617A 的部分已经固定。 这就是我现在需要适应这种情况的原因。 我只能用引脚兼容的器件替换它、但我也找不到合适的解决方案。

    我看不到您的名单、但我想您可以访问 https://www.ti.com/interface/i2c/level-shifters-buffers-and-hubs/products.html#p210max=1000;10000

    我还看到了"  TCA9416 -新型-具有上升时间加速器的超低电压 I2C 转换器"、但这尚未投入生产。

    感谢你能抽出时间!

    最棒的

    Nicolai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolai、

    出于某种原因、E2E 在突出显示链接方面表现糟糕。 如果将鼠标移到"这是一个列表"上、您可以看到他们的工作有多糟糕。

    但是、您可以看到、这是我要向您展示的列表。 如果您想了解我们是否对该器件的发布日期有任何看法、我可以向我的营销团队发送电子邮件。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    啊,还可以。。。 是的,我没有看到这个链接:)

    如果您能了解其发布计划的时间、那就更好了!

    非常感谢!!

    Nicolai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicolai、

    您是否考虑了特定的封装和温度。 显然,其中一些变体将于7月上市。 其余部分将分布到3Q。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    我们需要 SOT-23-T 版本。

    此致

    Nicolai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolai、

    您可以立即订购该器件:https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=PTCA9416DDFR

    最棒的

    Chris

    编辑:由于某种原因、我无法做出新的回复、但昨天我查看了 TCA9416、我记得它不是缓冲器。 我只是想让你知道这一点。 它使用导通 FET。