This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES954:如何学习 V3Link

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TDES954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006791/tdes954-how-to-learn-v3link

器件型号:TDES954

您好!

我想了解"V3link"规范本身。

我在 TI 网页上找不到任何应用手册和规格。

如果您有任何文档可以理解 V3link,您能否与我分享它?

(如果可能,您能否向我发送不同的 b/w FPD-link III 和 V3link (换句话说,DS90UB954与 TDES954)?)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    V3link 基于现有的 FPD3器件。  不同之处在于、它们不符合汽车标准、因此更适合工业应用。  适用于 DS90UB954的配套资料也适用于 TDES954。

    此致、

    Nick