This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1027-Q1:用于测试 LIN 功能的 TLIN1027测试应用代码示例

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007047/tlin1027-q1-sample-test-application-code-for-tlin1027-to-test-the-functionality-of-the-lin

器件型号:TLIN1027-Q1

大家好、

我们是否有用于测试 LIN 功能的 TLIN1027示例测试应用代码。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    C2000团队有一个 LIN 堆栈、该堆栈是其 C2000器件代码的一部分、但 TRX 没有任何我们可以向客户发送的内容、只是可以在内部使用的内容。

    此致、

    Eric Hackett