This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:TFP401A 的 ODCK 不正确

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401A, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007035/tfp401a-odck-of-tfp401a-is-not-proper

器件型号:TFP401A
主题中讨论的其他器件: TFP401

您好!

我们使用的是 TFP401A IC、我们提供 DVI 作为输入、但问题是 ODCK 仅在2MHz 左右。  问题出在哪呢?

此致

Junehar Kevin J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junehar、您好!

    TFP401A 看起来没有时钟。 您能否共享 DVI 时钟的波形?

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,我们探测了两个 DVI 时钟的 P& N,但 P 即将到来,N 不会来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junehar、您好!

    如果是这种情况、则问题似乎出在 DVI 源、而不是 TFP401。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、如果我们为监控器提供相同的源、这是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是您的电路板出现问题。 您是否已检查电路板的连接问题?