This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:12400应用问题

Guru**** 2515575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007051/tic12400-q1-application-question-of-12400

器件型号:TIC12400-Q1

尊敬的团队:

我的客户有 以下三个问题、您能帮助回答这些问题吗?

在 什么情况下会导致芯片出现故障? 在什么情况下会导致单个通道发生故障? 如果一个通道发生故障、其他通道是否会受到影响?

在连续模式下、如果每个通道的湿性电流为10mA、 那么我们的器件将始终消耗240mA 的电流(24个通道)。 那么、我们器件的总功耗是240mA+7mA、对吧?

在数据表中、有两个开关、即模拟开关和数字开关。 对于我们的器件、这两个开关之间的唯一区别是模拟开关可能具有多种状态、而数字开关只有两种状态、对吧?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    [引用 userid="367370" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007051/tic12400-q1-application-question-of-12400 ]1.  在什么情况下会导致我们的芯片发生故障? 在什么情况下会导致单个通道发生故障? 如果一个信道发生故障、其他信道是否会受到影响?[/quot]

    您能否更好地定义失败意味着什么?  我们谈论的是器件的物理损坏还是无法检测到开关变化状态?  我将其解释为未受到物理损坏、因此应根据数据表使用该器件、并且不应超过引脚上的绝对电压电平。  还建议提供适当的保护以防止电源反极性、并采用适当的 RC 滤波器和/或 TVS 二极管来保护器件免受潜在的有害过压应力事件的影响。  多个通道或整个器件也可能会受到单个输入损坏的影响、但这取决于损坏的类型。  部分输入相互独立、其他部分共享、例如 ADC、比较器和多路复用器等

    [引用 userid="367370" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007051/tic12400-q1-application-question-of-12400 ]2. 在连续模式下、如果每个通道的湿性电流为10mA、则 我们的器件将始终消耗240mA 电流(24个通道)。 那么、我们器件的总功耗是240mA+7mA、对吧?

    消耗的电流量将取决于启用的每个输入的开关状态。  闭合开关将比开开关消耗更多电流。  例如、如果所有通道都设置为连续提供10mA 电流、并且所有24个输入都有一个接地开关、那么是的、所有24个通道将连续提供10mA 电流。  但是、如果开关断开、则拉电流时没有接地路径、因此电流消耗会更低。  

    当所有通道均配置为10mA 连续湿性电流、但所有通道均具有打开开关时、Is_CONT 规格(最大值7mA)是器件将消耗的功率。  对于每个闭合的开关、应额外增加10mA 的电流。

    [引用 userid="367370" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007051/tic12400-q1-application-question-of-12400 ]3. 在数据表中、有两个开关、即模拟开关和数字开关。 对于我们的器件、这两个开关之间的唯一区别是模拟开关可能具有多种状态、而数字开关只有两种状态、对吧?

    是的、这实际上只是术语和数据表、试图区分不同类型的输入开关。  实际上、这一切都关乎您是希望使用 ADC 还是比较器来对输入开关状态进行采样。  比较器或 ADC 可用于任何或所有输入通道、并且每个通道均可单独配置、因此有些通道可使用比较器、而另一些通道则使用 ADC。

    "数字"开关更简单、因此具有打开或关闭状态(实际上是二进制选择)。

    "模拟"开关更多的是电阻编码开关、可能具有多个不同的电阻值、从而导致每个开关状态的电压电平不同。  这方面的一个例子可能是一个双屏蔽雨刮器速度控制开关、其中每个设置都有一个与之关联的不同电阻器。  要检测此类开关、需要使用 ADC 以确定不同的电压阈值。

    此致、

    Jonathan