This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:PWRON 和 OVERCUR 输出

Guru**** 2513615 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320, TPS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006258/tusb7320-pwron-and-overcur-outputs

器件型号:TUSB7320
主题中讨论的其他器件: TPS2560

大家好、我´m 阅读 TUSB7320文档、在原理图中、我不使用这些输出、但在推荐的电路原理图中、这些输出是通过 TPS2560进行使用和控制的。 如果我不使用 TPS2560、会出现什么问题? 在哪些情况下需要?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 VBUS 电源开关时、应确保 USB 主机控制器可以根据 SW 或 USB 端口的问题指示来禁用 VBUS。 为了完全符合 USB 标准、需要进行过流报告。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我不添加 TPS2560并使用这些信号、USB 将无法正常工作、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在某些情况下、USB 可能可以正常工作、但它不会符合规范、并且很可能会出现一些互操作性问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Malik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!