This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001;支持

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007005/xio2001-xio2001-support

器件型号:XIO2001

您好!

1.您能否确认 Uboot 和 Linux 是否支持器件。

此外、该器件还可与 PCIe 接口配合使用、该接口连接到 RC /主机、而 PCI 本地总线侧连接到 FPGA。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气和软件接口均符合 PCI/PCIe 规范。 此器件可与 Linux 和任何 PCI (e)硬件配合使用。