This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:Linux 驱动程序中的器件 ID

Guru**** 2766455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006647/dp83825i-device-id-in-the-linux-driver

器件型号:DP83825I

大家好、

我的客户发现,在 Linux 驱动 程序 https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/drivers/net/phy/dp83822.c 中,设备 ID 定义如下。 但是、它们读取的实际器件 ID 不是0x2000a150。 它们是否可以用读取的值替换 Linux 驱动器的定义值?

谢谢。

#define DP83825I_PHY_ID0x2000a150 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示 ID 为0x2000a140、该 ID 分配给驱动程序中名为"DP83825S"的器件。 是否读取实际 ID?

    无论如何,驱动程序处理方式不同的唯一设备是 DP83822;任何2000a1*0 ID 都具有相同的效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我正在研究这一点、希望在业务结束时提供反馈(6/8)。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。