This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:关于功能表

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006761/ts3dv642-q1-about-functional-table

器件型号:TS3DV642-Q1

大家好、

我不确定是否理解数据表第14页上的功能表。

案例1正常

您能否解释案例2和案例3? 它们的目的是什么?

我想情况4意味着通道 A 连接到 D0…… D3?

我想情况5意味着通道 B 连接到 D0。。。 D3?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    案例2和3适用于仅需要单路差分通道开关的应用。

    案例4和5适用于需要六个差分通道切换的应用(D0、D1、D2、D3、SCL/SDA、 HDP/CEC)。 SCL/SDA 和 HPD/CEC 仅命名、但功能 等于 D0/D1/D2/D3。

    谢谢

    David