This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C387:STM32H743 LCD 和 LVDS 显示屏之间的连接问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90C387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006442/ds90c387-problems-interfacing-between-stm32h743-lcd-and-lvds-displays

器件型号:DS90C387

大家好、我一直在尝试使用 STM32H743 评估板的 LCD 单元来驱动 LVDS 显示屏。 我使用 DS90C387芯片将 LCD 的单像素 RGB 信号转换为 LVDS 可以使用的双像素信号、但在 LVDS 上显示任何内容时遇到问题、我怀疑这是因为我错误使用 DS90。

以下是我的设置的相关部分的文档:

下面是基本设置:

  • STM32H743评估板 LCD-TFT 输出馈入 RGB666的 DS90C387芯片
    • LCD-R[0:5]映射到 R[10:15]、R16和 R17未绑定到任何内容。 G 和 B 也是如此
    • LCD-CLK 映射到 CLKIN
    • LCD-HSYNC 映射到 HSYNC
    • LCD-VSYNC 映射到 VSYNC
    • 1.65V 输入 BAL
    • 为双像素提供1.65V 电压(用于单像素->双像素模式)
  • 将 DS90输出馈入1920x360 LVDS 显示屏
    • 显示屏仅循环显示颜色、这基本上意味着它不会获得所需格式的信号
    • 遗憾的是、LVDS 显示屏不提供任何调试方法

起初、我以为可能无法正确连接 DS90。 我使用多种选项进行了测试:

  • 测试了一些分辨率
    • 480x272和1920x360
  • 测试了不同的 LCD 频率
    • 我所使用的 LVDS 显示屏预计为~75MHz、因此我将 LCD 的时钟频率设置为150MHz (因为我使用的是单像素模式->双像素模式)
    • 在中的120MHz 至170MHz 范围内使用不同的 LCD 频率进行了测试
  • 通过 RGB565和 RGB888测试
    • RGB666并非原生提供在我使用的评估板上

完成这些测试后、我现在认为没有正确连接 DS90芯片。 以下是我对可能出现的问题的看法(按最可能到最不可能的顺序):

  •  R16、R17、G16、G17、B16、 B17引脚悬空、不确定这是否会导致问题
  • 我已经阅读过、为了使单像素->双像素模式正常工作、DE 输入应在称为消隐的过程中从低电平转换为高电平、我不确定我使用的 LCD 输出 DE 信号是否执行此操作
  • 有人告诉我、可能必须在双输入端添加一个电阻器(或其他电阻器)
  • HSYNC 和 VSYNC 的问题。 我不太确定它们到底是什么

我已经搜索了一段时间、但我不确定 DS90是如何知道它是获得18位还是24位信号(因为没有引脚来实现这一点)。 如果有人能准确解释芯片如何确定这一点、或者有人能诊断问题、我将不胜感激。 我是这方面的新手,所以如果需要,我可以提供更多信息,我很感谢任何一般性指导。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    回复:"1.65V 至 BAL"
     您是否知道您的 LVDS 显示屏是否支持直流平衡数据传输功能? 如果不是、则应将 BAL 设置为低电平。

    回复:"DS90输出馈入1920x360 LVDS 显示屏"
    您是否知道 LVDS 显示所需的映射方案(JEIDA/Format1或 VESA/Format2映射)?


    回复:"R16
     、R17、G16、G17、B16、 B17引脚悬空、不确定这是否会导致问题"
    这不应是 数据表中所述的问题,因为由于内部下拉电阻器,当它保持断开状态时,它将默认为“低电平”。

    回复:"双像素模式工作,DE 输入..."
    DE (数据使能)是视频控制信号之一、应连接到相应的 LCD-DE 引脚、不应悬空。 此外、如数据表中所述、在这种情况下、"R_FDE"引脚必须设置为高电平。 请参阅数据表中的应用信息部分。

    此致、
    Solomon