This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1EVM:电压电源额定值-车载

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB949-Q1, TPS54225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006733/ds90ub949-q1evm-voltage-supply-rating---in-vehicle

器件型号:DS90UB949-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DS90UB949-Q1TPS54225

大家好、我有一个 DS90UB949-Q1评估板、我需要在车辆演示中使用它。

在评估板上,它特别指出电源电压为12V +/- 5%,因此我一直在实验室工作台电源(连接到 J36)上运行它。  但是、从原理图中可以看到、J36仅进入 U9 (TPS54225降压)为电路板生成5V 电压。

TPS54255的输入电压范围为4.5V 至18V。

因此、我应该能够使用通常为13.5V 的车辆电池为该评估板供电。  如果没有、我必须使用单独的12V 电池电源为其供电。

您可以确认吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    典型的输入电源大约为12V、但只要不超过输入功率降压转换器的范围、您就会正确无误。 你应该是好的。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Aaron!  我感谢您的快速回答。

    Dave