This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0340:LMH0340时序图和串行化因子

Guru**** 2930010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006723/lmh0340-lmh0340-timing-diagram-and-serialization-factor

器件型号:LMH0340

您好!

我们已申请该代码、但尚未收到 TI 的任何更新或邮件。

我们只需要了解时序图、就可以处理代码了。

我们的理解是否正确

我们必须发送5 LSB 的@ POedge 和接下来的5 MSB 的@ Negedge  

什么是时钟速率? 148.5 MHz?

请建议我们的理解是否正确或共享代码  

谢谢

Anil Sutej  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    1)。 关于 FPGA IP、请向我发送一个朋友请求、并提供贵公司的电子邮件地址。 我可以进行跟踪、以便您可以访问 FPGA 示例 IP。

    2)。 您的理解是正确的。 每边沿5位、就像每个时钟周期有10位。 10位乘以 TXCLK 是实际的 SDI 线速率。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的纳赛尔:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naseer:

    感谢您的快速响应。

    我将按建议操作