This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:散热焊盘连接 VQFN 封装

Guru**** 2929940 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006714/tca9548a-thermal-pad-connection-vqfn-package

器件型号:TCA9548A

尊敬的所有人:

我目前正在设计 PCB、希望使用 TCA9548A I2C。 由于可用的空间量、我选择了 VQFN 封装。 我注意到、这种封装具有散热焊盘。 但是、我在数据表中没有看到任何有关散热焊盘与 GND 覆铜连接的参考。 所有状态均为" 封装散热焊盘必须焊接到印刷电路板上、以实现散热和机械性能。"

我应该将散热焊盘连接到 GND 还是将其保持为 NC?

提前感谢!
此致、

Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    回显 上一个帖子。  

    VQFN 封装上的散热焊盘具有热连接、但未进行电气连接。 我们通常建议将其连接到 GND 平面、因为该网络通常具有更大的热质量和较低的热阻。 如果器件附近存在更理想的散热网、则可以在此处连接散热焊盘、因为器件没有电气连接。  

    此致、
    Eric Schott