This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1046V-Q1:支持 Mbps

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1046V-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006684/tcan1046v-q1-mbps-support

器件型号:TCAN1046V-Q1

大家好、

在 TCAN1046V-Q1数据表的封面中、关于器件的 Mbps 支持、似乎存在相互冲突的说法。 您能否说明1046V 实际支持的速度?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、  

    很好的收获 我们将在下一个数据表版本中对此进行更正。

    对于可能会这样说的原因、我们在自己的测试中能够使用该器件实现8Mbps、该器件可以支持选择实现此高数据速率的系统。 但是、CAN 标准本身仅指定速率高达5Mbps 的操作。 因此、对于标准符合性、我们只能以 5Mbps 的速率声称高达 SAE J2284-5、因为没有任何标准可以实现更高的速率。  

    感谢您的帮助!

    此致、
    Eric Schott