This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E01B04:针对 CANBus 和串行通信 ESD 保护的建议

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E007, TPD1E01B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006241/tpd1e01b04-suggestion-for-canbus-and-serial-communication-esd-protection

器件型号:TPD1E01B04
主题中讨论的其他器件:TPD2E007

您好!

我想将 TI 的 ESD 二极管用于我的应用。 我有4种不同的通信协议。 我的电路板空间非常有限、因此、如果可能、请为这些协议建议一些小器件。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 CAN 总线、我们的产品系列中当前没有器件、但我们正在开发一个器件。 您能否共享其他接口、以便我能够相应地推荐器件?  

    此外、您能否共享这些器件将用于的应用?

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    其他接口包括 RS422、RS485和 RS232

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于这些接口、我建议使用 TPD2E007。 它是一款采用 PicoStar (0.77mm x 0.77mm)封装的2通道13V 器件。 您是否可以接受此器件?

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt。 非常适合我的布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我可以将 TPD1E01B04 TVS 二极管用于 RS422和 RS485吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不推荐它。 RS422电压电平可高达6V、RS485可高达12V。TPD1E01B04具有3.6V Vrwm、因此任何超过此电压的电压都将使二极管开始导通、并过早地将信号接地。  

    此致、

    Matt Smith