This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:THVD1450故障问题

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006037/thvd1450-thvd1450-failure-issue

器件型号:THVD1450

大家好。

 

目前、我们面临 THVD1450故障问题。

我们的产品在产品和主机 PC 系统之间具有 RS-485 I/F。

在生产线上、故障产品显示 RS-485信号幅值较低。

为了在其他过程中检测此故障、我们添加了特殊的检查过程。

在该站、我们测量 RS-485端子和 GND 之间的电阻值。

在此过程中、故障产品被发现为低电阻值。

(NG 比率小于1%)

 

故障症状的详细信息

差分信号输出引脚和 GND 之间的电阻值非常低。

(约10欧姆)

因此、RS-485输出信号电平会降低。

根据 TI 的故障分析,输出引脚(#7)和 GND 短路。

我们怀疑 THV1450中的 ESD 保护单元因任何原因而损坏。

 

作为此问题的对策、我们应用了以下项目。

1)将主机 PC 和服装中的产品之间的 GND 连接到 RS-485。

根据它们之间的电压差、我们对 ESD 或 GND 线路噪声有疑问。

(电源由主机 PC 系统供电、因此我们将其变为通用。)

2)为避免因热插拔而损坏 IC、在 RS-485信号线路和 GND 之间添加了放电电阻。

3)确认所有帧的 GND 均已接地。

 

但现在,同样的失败从未消失。

 

是否存在类似此问题的原因?

任何想法都值得赞赏。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有关于预期的 ESD/电压尖峰的任何信息? 您的环境电噪声有多大?

    您是否有任何外部保护组件(二极管、TVS)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takiguchi-San、

    除了克莱明问题、我还有一些自己的问题:

    • 这种情况发生了多少个器件?
    • 它是否总是相同的故障、引脚7和 GND 之间是否短路?
    • 是否可以共享电路板的方框图、原理图和/或布局?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Temp.pdf

    感谢你的答复。

    对于 ESD、我们已经应用了标准 ESD 计数器来测量 ESD 腕带等 因此、我们怀疑没有机会在 生产线上导致 ESD。

    关于尖峰、噪声、我认为没有机会。

    但对于电气噪声、生产线周围有一些恒定温度室。

    那么、现在我们有一个通过帧接地的不确定室噪声。

    有关组件和详细信息、请参阅随附的文件。

    故障率非常不稳定。 到目前为止、发现了近30件 NG 产品。 折断的引脚为#7或#6 (RS-485的 D+/D-)

     

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JUNJI、

    感谢所有这些信息、Clemens 和我询问 ESD 和其他高电压对策和条件的原因是、这种故障、即总线对 GND 短路、通常是故障特征。 由于在这么多的器件上经常发生这种情况、我假设您的系统中有一些东西会导致总线引脚上的电气过载。 为什么您认为没有电压尖峰或噪声过大的机会?

    在检测任何高电压尖峰时、是否可以使用示波器观察总线?  

    此致、

    Eric Hackett