This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB213:TUSB213

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB213, TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006491/tusb213-tusb213

器件型号:TUSB213
主题中讨论的其他器件: TUSB212

我只是设计一个具有 TUSB213的电路板。

当我使用万用表时、我看到 D1P/D2P 和 D1M/D2M 之间存在连接。

当不为芯片组供电但我为 USB 设备供电时、我可以看到连接。

在我的最后一个问题中、我问了在器件未通电时是否有任何 conexion、您告诉我没有 connexion。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB212内部没有连接、但 TUSB213有