This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN334:TCAN334GDCN 和 TCAN334DCN

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN334G, TCAN334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006280/tcan334-tcan334gdcn-and-tcan334dcn

器件型号:TCAN334

大家好、可以将 TCAN334G 与 TCAN334互换使用吗 -功能上的差异是否只是数据速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、

    唯一的区别是数据速率、否则器件是100%相同的。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、这 是否意味着只要数据速率较低、您就可以在系统上交替使用它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、

    没错。 只要数据速率不超过非 G 器件的限值、它们就可以互换使用。

    此致、

    Eric Hackett