This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:有关 USB 线路阻抗的问题

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006551/tusb1002a-question-about-usb-line-impedance

器件型号:TUSB1002A

您好、TI 专家、

我的客户使用 TUSB1002A 制造了第一个 PCB、他们有一个问题。

它们测量了 USB 的线路阻抗、为96.02 Ω。

当然、它与 PCB 不同、其他的阻抗几乎为10%。

正常工作是否正常?

随附测量文档。 请检查一下。

e2e.ti.com/.../20210602_5F00_differential_5F00_pair_5F00_90ohm_5F00_impedance.pdf

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我看不到任何测量问题、因为它会影响 TUSB1002A 的正常运行。