This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:TPS25810是否是此底座的理想选择?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006060/tps25810-is-tps25810-the-right-choice-for-this-dock

器件型号:TPS25810

如附图所示:原始坞站非常简单。

现在、坞站将进行修改、以便通过 USB 连接到以太网控制器并同时充电。 是否有可能实现这一目标? 因为我担心 Android 设备在作为主机使用 USB 转以太网控制器时正在提供电流、 如果有来自充电适配器/计算机/平板电脑的电流、 它们是否会发生冲突? 任何 IC 都可以解决这个问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS25810专用于仅用作 Type-C 源 DFP 的应用。 如果这是您的坞站的用例、则您应该可以正常工作。 但是、如果您希望底座用作接收器或 UFP、则不能使用 TPS25810

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此底座只能为 Android 设备提供5V 电压(从充电 adatPOR/计算机/平板电脑)、Android 设备可以通过 USB 同时访问惯性控制器。