This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:TUSB212

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006368/tusb212-tusb212

器件型号:TUSB212

大家好、

我想检查 TUSB212是否支持输入信号热插拔功能。

在我的客户测试中、他们发现加电后、TUSB212可以正常工作并补偿信号损失。 但是、重新连接输入信号电缆后、除非我们通过 RSTn 引脚进行手动复位、否则补偿将不再起作用。 这是正常的吗? 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    这不是预期的。  在此断开/重新连接期间、USB 连接是否重新启动?  您能否探测 CD 引脚和 ENA_HS 并在 TUSB212未进行补偿时检查其状态?

    谢谢、

    JMMN