This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:HDMI 音频

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401, DS90UB949-Q1, DS90UB948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006025/tfp401a-hdmi-audio

器件型号:TFP401A
主题中讨论的其他器件:TFP401、 DS90UB949-Q1、 DS90UB948-Q1

我们希望设计一个用于连接1080p LCD 面板的 HMDI 转 LVDS。

此链接

https://www.ti.com/lit/an/slla325c/slla325c.pdf?ts=1622513105677&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

基本上描述了我需要做的事情。

我们不控制 HDMI 源、也不使用/不需要音频、我的问题是

如果将音频流发送到 TFP401、会发生什么情况?

如果音频是 HDMI 流的一部分、视频流是否仍会被处理?

如果音频有问题、是否有 IC 从 HDMI 流中移除音频并产生 DVI 信号?

我们不需要走 HDMI 许可路。

感谢您的任何输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    HDMI 流中的音频将导致 TFP401出现显示异常(例如、显示闪烁、空白显示等)。 我们没有任何可以移除音频的器件(DVI =没有音频的 HDMI、因此这样的 IC 将是冗余的)。 但是、如果在流中拥有音频是不可避免的、则可以将 FPD-Link III 解决方案与 DS90UB949-Q1 + DS90UB948-Q1搭配使用、因为这些器件接受音频。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复和解决方案