This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:睡眠模式确认

Guru**** 2931950 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006226/tca6424a-sleep-mode-confirm

器件型号:TCA6424A
主题中讨论的其他器件:TCA6424

大家好 、

在数据表中、需要将所有 IO 设置为输入以实现更低的功耗。 是否有任何其他方法可以使 IO 无需设置为输入以实现更低的功耗? 或者、一些端口将输出保持在高电平、而其他端口则设置为输入、是否可以降低功耗?


在正常工作模式下、TCA6424ARGJR 的 IO 均用作输出 GPIO 应用(输出高电平或输出低电平)、
当系统处于睡眠模式时、某些模块不能断电、其功率由 TCA6424ARGJR 的 IO 控制、因此即使在睡眠模式下、输出也是高电平;
整个系统具有低功耗要求、 而且无法将 TCA6424ARGJR 的所有 IO 设置为输入以降低其功耗、因此客户希望确认是否有其他方法可以将 TCA6424ARGJR 的全部或部分 IO 设置为输出和功能。 消耗降至最低;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个有趣的困境。 通常、由于 TCA6424不为这些引脚提供电流、因此输入端口在器件上的电流消耗更低。   

    您从输出端口看到的电流消耗将降至 输出引脚将消耗的电流。 如果您的所有输出端口将同时消耗电流、您将看到器件的功耗尖峰更大。 如果它们以不同的间隔关闭和打开、您将看到更低的功耗。 在 TCA6424侧、您实际上什么也做不到、它将提供与输出引脚所需的电流大小一样大。

    现在、如果您决定在不使用输出功能时设置一些端口输入端口、则需要使用电阻器将其参考 GND 或 VCC。 如果您将这些引脚保持悬空、则有可能打开端口的栅极并看到击穿电流。 这会增加您的电流消耗。

    通常、最好将这些端口引用到 VCC、这样您将看到更低的电流消耗。

    如果您的输出端口没有可预测的导通和关断状态、则最好将这些端口设置为输出端口。 尤其重要的是、不要设置任何可能浮动输入端口的输出端口。 这会再次增加您的电流消耗。

    通常、您还可以通过降低驱动的负载来降低电流消耗、例如、如果您有串联电阻器、增加该电阻会导致电流消耗更低。

    如果这已回答您的问题、请不要忘记点击按钮。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Chris