This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:行为高于85C?

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A, TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1005964/tca9517-behavior-above-85c

器件型号:TCA9517
主题中讨论的其他器件: TCA9617A

你好--
我们有一个工作温度为85°C 的应用。  通常、我们使用-Q1汽车变体、
但是,交货周期现在是不可行的。

只要没有泄漏和时序降级、就有足够的裕度
硬过热关断。

在85°C 以上、预期的行为是什么?
对于 TCA9517A 和 TCA9617A、情况如何?

谢谢-- JLC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JLC、

    对于这些器件、我们无法保证数据表中的电气特性超过测试的85°C。 但是、没有硬温度关断、并且在125°C 结温之前、这些器件不应发生损坏。 您希望应用中的温度是多少?

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Eric——

    感谢您的回复。  我们不会期望超过90°C、而只是在中进行了简要介绍
    达到受控的85°C。   
    考虑到我们的裕度,我们似乎应该对这家酒店满意。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    是的、90C 温度绝对可以不会损坏器件。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Eric!