This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0303:LMH0303电缆检测

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006366/lmh0303-lmh0303-cable-detection

器件型号:LMH0303

你(们)好。

我在数据表7.3.5中找到以下说明。 因此、如果我们要启用电缆检测功能、我们需要首先上拉使能引脚、对吧? 如果我们下拉使能引脚、电缆检测功能将无法工作、对吧?

必须启用电缆驱动器、终端检测才能运行。 终止故障的情况
关闭 LMH0303的电源、然后建议定期轮询(启用)来监控输出端接。
例如、当一个故障条件被触发时、使能可被驱动为低电平来将器件断电。 。
应定期重新启用 LMH0303、以检查输出端接的状态。 LMH0303必须是
已通电至少4ms、以便终止故障检测正常工作。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    是使能引脚必须使能、才能使 LMH0303状态机检测近端75欧姆端接检测。

    此致、Nasser