This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:请查看原理图

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1005937/pca9306-q1-please-review-the-schematic

器件型号:PCA9306-Q1

您好、TI 专家、

我的客户使用 PCA9306-Q1绘制了他们的第一个原理图。 您能否查看原理图?

这里有一些问题。

他们想要分离 EN 和 VREF2。 有可能吗?

它们希望 VREF1和 VREF2已通电、并且只有 EN 引脚会发生变化。

我还看到、如果我想禁用 IC、我必须保持高阻态而不是低电平状态。 (高电平有效是正常的)对吗?

2.如果可以进行分离、是否需要在每条线路上使用200kOhm?

3. EN 引脚的电压是否有任何限制?

如果对此原理图有任何建议、请告诉我。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 和 VREF2必须连接在一起。 需要使用该电阻器来限制流入 VREF2的电流。

    如果您想从外部控制 EN、则必须通过开漏输出(主动驱动为低电平、高阻态而不是高电平)来驱动它。

    请参阅 [常见问题解答] LSF 转换器如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    正如 Clemens 所说的、EN 和 VREF2引脚必须短接在一起才能使该器件在转换模式下工作:

    EN 引脚电压存在限制。 首先、任何引脚都不能驱动高于7V 的电压。 建议的 EN 输入电压为0 - 5.5V。

    您实际上可以通过使用 VCC2电压上的开关来控制 EN 引脚:

    在这里、VREF2和 EN 仍然短接在一起、但输入电压现在由一个开关控制。 您可以看到、进入 VREF2的电压不必与上拉 SDA 和 SCL 线路的电压相同。 因此、您可以使用 GPIO 引脚来控制这两个引脚。

    原理图的其余部分看起来不错。 我还建议使用 本文档检查上拉电阻器。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、Chris、

    感谢你的答复。

    我知道 EN 和 VREF 必须连接在一起。

    我想知道的是、VREF2的电压和上拉电压(V_DPU)是可以的。

    根据您说的(Chris)、我可以按如下方式设计原理图。

    请检查此原理图(尤其是 VREF2和 V-DPU 之间的电压差)是否正确。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可以的;所有上拉电压都可能不同。 唯一的限制是 VREF1和 VREF2之间的最小电压差、并且 VREF1不得大于任何信号电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢你的答复。

    我有更多问题。

    VREF2的滤波电容值如何? 100pF 是否正常? (与正常原理图相同)

    2.您说过 EN 输入应该是 MCU 的开漏输出、或者(0和 Hi-Z)如果我在 EN 引脚上施加1 (high=3.3V)、会发生什么情况?

    请检查这些问题。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、电容不是必需的、所以任何值都是可以的。 但它是通过200k 电阻充电的、因此如果您不希望 EN 缓慢上升、它不应太大。

    2.当强制 EN 为3.3V 时,左侧的信号将被钳制在大于1.8V 的电压上