Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN75DP159 大家好、
欢迎! 客户现在正在咨询有关 SN75DP159的一些问题。 您可以在此处帮助我们进行评论吗? 非常感谢。
TGL up3的 HDMI 是否需要电平转换? 下图中的 IPOR/IHV 和 PV/MS-CC-IV 有何区别、例如应用范围的优缺点?

最棒的
斯坦利