This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:应用使用参考

Guru**** 2928860 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006151/sn75dp159-application-usage-consult

器件型号:SN75DP159

大家好、

欢迎! 客户现在正在咨询有关 SN75DP159的一些问题。 您可以在此处帮助我们进行评论吗? 非常感谢。

TGL up3的 HDMI 是否需要电平转换? 下图中的 IPOR/IHV 和 PV/MS-CC-IV 有何区别、例如应用范围的优缺点?

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯坦利

    这些术语需要由英特尔或 Microsoft 解决、因为它们不是 TI 使用的术语。

    英特尔的所有处理器都需要像 DP159这样的电平转换器来支持3.3V 直流耦合 HDMI 电平。

    谢谢

    David