This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:用于生产编程的闪存刻录机

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006242/tusb9261-flash-burner-for-production-programming

器件型号:TUSB9261

您好!

闪存刻录机可用于评估板、但我很难将此工具用于生产环境。  TI 是否对器件的生产编程有任何建议?  此外、是否有串行实用程序或可在无需 GUI 交互的情况下远程进行闪存编程的器件?

感谢您的反馈、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能已经回答了我自己的问题。  闪存刻录机似乎可以导出 SPI 闪存内容。  然后、我们可以使用各种方法对 SPI 闪存进行编程。  这是正确的方法吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    正确!