This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150AM1:解码问题

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5150AM1, TVP5150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006123/tvp5150am1-decode-issue

器件型号:TVP5150AM1
Thread 中讨论的其他器件: TVP5150

您好!

我的客户对  TVP5150AM1有以下问题。

他们使用的摄像头如下所示。

他们使用了其他解码 IC、可以正常工作、 但将像素时钟输出 到高电平、因此在这种情况下无法使用、

 现在使用了 TVP5150、但输入信号无法解码、怀疑 是输入 Vp-p 问题、

 NTSC 输入 Vp-p 测量值约为1.8vp-p、它是否超过 TVP5150 0.75V、因此无法使用?

 是否有任何降低信号电平以解决此问题的方法? 是否可以使用电平位移 IC 来解决它?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、 TI 论坛上没有针对 TVP5150AM1器件的技术支持。