This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:TUSB1064 I2C EQ 设置

Guru**** 2781355 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006125/tusb1064-tusb1064-i2c-eq-setting

器件型号:TUSB1064

大家好、TI 社区、

我对 I2C 模式下的 EQ 设置有一些疑问、请检查以下内容  

   I2C 模式下的 EQ2&EQ1与 GPIO 模式下的 EQ1/0是相同的? (例如:EQ2 @ I2C 模式= EQ1@ GPIO 模式)。

 2.在 i2c 模式下,我不将 EQ 配置映射的2位值清零,因为0=00,R=01...  

   如果我们想要设置 EQ2="R"并写入该寄存器、地址= 0x80 (h)或0x81 (h)、数据= 0x 2X (h)? 或其他数据值?

  PS:DPEQ0/A1=0、SSEQ0/A1=0  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      I2C 模式下的 EQ2&EQ1与 GPIO 模式下的 EQ1/0是相同的? (例如:EQ2 @ I2C 模式= EQ1@ GPIO 模式)。

    否、

    • EQ1_SEL 为 USB3.1 RX1接收器选择 EQ 电平
    • EQ2_SEL 为 USB3.1 RX2接收器选择 EQ 电平
    • SSEQ_SEL 为 USB3.1 SSTXP/N 接收器选择 EQ
    • DP0EQ_SEL 为 DP 信道0选择 EQ 电平
    • DP1EQ_SEL 为 DP 信道1选择 EQ 电平
    • DP2EQ_SEL 为 DP 信道2选择 EQ 电平
    • DP3EQ_SEL 为 DP 信道3选择 EQ 电平

    EQ 等级由 GPIO 模式下的 EQ0和 EQ1以及 I2C 模式下的均衡设置#确定。

    例如。

    我想将 USB 3.1 RX1和 RX2的 EQ 电平设置为3.7dB@5GHz。 在 GPIO 模式下、我将设置 EQ1 = 0和 EQ0 = 1。 在 I2C 模式下、我将 EQ1_SEL 和 EQ2_SEL 写入十进制值3。  

    在 GPIO 模式下、RX1/2和 DP0/1/2/3都必须设置为相同的 EQ 电平。 但在 I2C 模式下、您可以对单个通道的 EQ 等级进行编程。

    谢谢

    David