This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A-Q1:有关时序规格的查询

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1006056/tca6408a-q1-inquiries-about-timing-spec

器件型号:TCA6408A-Q1

大家好、TI 支持团队

我的客户正在测量 TCA6408A-Q1的时序。

我对数据表中描述的 I2C 接口时序有疑问。

有一分钟。 快速模式下 TICF 的值。

当然、分钟。 其他值也存在值。

是最小值。 写入必须遵守的快速模式规格值?

最小值 TICF 的计算值大约为6ns、但通过示波器看到的时序似乎是 ps。

请检查分钟。 值是必须观察的零件。

最小 值即使在标准模式下也存在、但我所好奇的是关于 TICF 的部分。

您能否检查所附波形是否正常?

从波形中可以看到、下降沿急剧下降。

此时的时序很难测量、但预计为 ps。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    您提到的表来自 I2C 标准、并讨论了 I2C 系统级规格。  

    下降时间是一个有趣的主题、它是大多数客户 不太关心 和违反它的事情、通常不会破坏总线上的 I2C 总线/器件。

    即使您超出了下降时间、我们的 TCA6408A-Q1仍能正常工作。 我认为最小下降时间被包括在技术规格中、这是因为 I2C 输入中使用了施密特触发器、如果下降时间太短、可能会变得不稳定、但这现在已经不再是问题了。

    如果您想尝试更正下降时间、可以尝试在驱动 I2C 线路的器件前面放置一个小型串联电阻器、因为下降时间是漏极开路下拉 FET 的 Ron 和总线电容负载的乘积。 如果通过在驱动器前面放置一个串联电阻器来使 RC 常数更大、则下降时间将因此增加。 请记住、这也会影响驾驶员的音量。

    -Bobby