This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:与 ISO7631F 连接

Guru**** 2813215 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3082E, SN65HVD3083E, ISO7631FC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1005743/sn65hvd3082e-connect-with-iso7631f

器件型号:SN65HVD3082E
主题中讨论的其他器件: SN65HVD3083EISO7631FC

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 SN65HVD3082E 和 ISO7631F、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

SN65HVD3083E 的 R 引脚连接到 ISO7631FCDWR isder_IN 引脚。

根据 ISO7631FCDWR 数据表、INC 引脚和 GND 之间连接了一个恒定电流源、即高电阻。

SN65HVD3083E 数据表 P.18图25显示了 R 引脚和 Vcc (+5V)之间的外部上拉电阻(10kohm)。

在这种情况下、电压与隔离器内部的高电阻分压、隔离器输入电压会下降。

那么、是否可以将 RS485收发器_R 引脚的外部上拉至下拉电阻器?

ーーー μ A

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 UART 线的空闲状态为高电平、因此采样电路具有上拉电阻器。

    如果您使用的是另一种协议、希望默认状态为低电平、则使用下拉电阻器(或依赖 ISO7631FC 的内部下拉电流源)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的帮助!

    您好、Shinichi、

    数据表中建议使用上拉电阻器、而不是要求使用上拉电阻器。 当接收器处于非活动状态时、该信号的默认状态不会影响收发器本身。  

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Eric、

    感谢你的答复。

    我知道下拉电阻器能够使用、这取决于客户的应用。

    我将与客户分享这些信息。

    如果他们还有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一