This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000EVM:EVM 组装和设置差分电压(BA)

Guru**** 2806655 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1005783/thvd8000evm-evm-population-and-setting-differential-voltage-ba

器件型号:THVD8000EVM

大家好、

我的客户目前正在评估 THVD8000EVM。 他们有以下问题:

  • 某些电阻器未组装、例如 R8/R9/R10/R11。 为什么会这样呢?
  • 他们希望减小差分电压(BA)以节省滤波器空间。
    • 如何在 EVM 上完成此操作以进行测试?
  • F_SET:是否可以超过5MHz?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franziskus、

    [引用 userid="71087" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1005783/thvd8000evm-evm-population-and-setting-differential-voltage-ba ]\n 未组装某些电阻器、例如 R8/R9/R10/R11。 为什么会出现这种情况?

    这些电阻器专门用于实现外部失效防护偏置网络。 这不是器件的要求、但如果有人希望使用此类电路评估器件、则已包含封装。 我们的许多 EVM 上通常都具有类似的封装、可实现上拉/下拉电阻器和其他端接放置等可选功能

    [引用 userid="71087" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1005783/thvd8000evm-evm-population-and-setting-differential-voltage-ba "]他们希望降低差分电压(BA)以节省滤波器空间[/quot]

    IC 产生的差分电压不可编程、但可实现的输出取决于总线负载。 如果包含较大的电阻负载(较小的 R12)、则输出电压将衰减。  

    [引用 userid="71087" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1005783/thvd8000evm-evm-population-and-setting-differential-voltage-ba ]F_set:是否可以超过5MHz?

    5MHz 是此器件支持的载波频率的上限。 虽然可以实现更高的速度、但驱动器的设计并不支持此类操作。

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、
    Eric Schott