This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:同时启用驱动器和接收器

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1005652/thvd1550-enable-driver-and-receiver-at-the-same-time

器件型号:THVD1550

大家好、团队、

同时启用驱动器和接收器是否没有问题?

我的客户 在 进行自我诊断时考虑使用此用途。

此致、

肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在某些应用中、接收器始终保持启用状态、以便能够检测总线上的其他器件是否正在损坏信号。 因此、是的、这是可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的帮助!

    您好、Shotaro-San、

    这不是问题。 如果您有任何疑问、请告知我们。  

    此致、
    Eric Schott