This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:USB 集线器所需的晶体

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1005898/tusb2046b-crystal-required-for-the-usb-hub

器件型号:TUSB2046B

在数据表中、建议的晶体负载电容= 20pF、C1和 C2的值= 27pF。 我们根据此建议设计了我们的电路。 但是、由于最近器件短缺、我们无法找到具有20pF 负载电容的晶体。 只有可用的晶振具有10pF 电容。 那么、我的问题是 具有10pF 电容的晶体是否能够工作? C1和 C2 = 15pF? 或者、对于具有10pF 晶体负载电容的 C1、C2、建议值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pooja、

    是的、对于 C1和 C2、15pF 电容器应该是可以的、因为 Co 通常小于7pF。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电路板上预期有更多的杂散电容、则 C1和 C2也可以使用更小的电阻值(10-12 pF)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢你的答复。

    因此、如果我们使用10pF 负载电容晶体、只要我们使用合适的 C1和 C2值、USB 集线器的运行就不会有任何问题?

    此外、您是否建议在使用具有10pF 电容的晶体时执行任何测试以确保 USB 功能? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、这不应该是问题。

    此致、

    JMMN