This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041RGCTの最高周波数 μ A

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1005771/tusb8041-tusb8041rgct

器件型号:TUSB8041

大家好、团队成员。


我想问一个有关 TUSB8041RGCT 最大频率的问题。
如果我将24MHz 晶体用于外部时钟、TUSB8041的内部时钟频率是多少?
我想知道当一个24MHz 晶振被用于外部时钟时出现的最高频率。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这会因生成的流量类型(USB 3.0 / USB 2.0)而异、但最高频率为250MHz。

    此致、

    JMMN